API 业务指导手册
API 调用通过以下 API 进行:备货订单创建 API、备货订单更改 API、备货报价 API、备货订单检索 API、备货 ASN 检索 API、备货财务单据检索 API、备货汇款通知 API。
- 默认情况下,系统不会启用 API 推送通知
- 如果您希望收到出货前通知、财务单据和报价的 API 推送通知,请按照以下说明进行操作
- 访问 TI.com/support
- 选择“创建新的支持申请”
- 选择“直接面向客户履单”
- 填写并附上 API 推送表提交
- 如果您希望收到出货前通知、财务单据和报价的 API 推送通知,请按照以下说明进行操作
- 端到端订单流程
- API 初始设置
- API 调用中的错误
- 客户将需要修正错误
- 客户系统将在同一个 API 调用中获得完整的错误详细信息列表
- 有了完整的警告或错误详细信息列表,客户将更好地控制如何和何时纠正错误,并在需要时重新提交申请
- 允许部分订单
- 将接受正确的 API 订单录入,而不会输入拒绝的订单
- API 订单更改将始终在单个行项目级别执行
- 同步响应
- 默认为同步响应
- 在一次 API 调用中,客户系统将知道 TI 是否完整处理了申请,以及实际销售订单是否已在 TI 系统中成功更改
- 连接所需的客户详细信息
- TI 将发送一封电子邮件通知,其中包含您下订单所需的标识符,例如买方和收货方标识符(如果您是合同制造商 (CM),将提供终端客户标识符)
- API 调用中的错误
- API 订单创建要求
订单元素 必填/可选 字符限制 采购订单 (PO) 编号 必填 大写;不超过 35 个字符
PO 编号中不能有空格;
PO 行项目 必填 制造商器件型号 (MPN) 必填 客户直销价格 (CDP) 必填 不超过五 (5) 位小数 客户申请日期 (CRD) 必填 数量 必填 客户器件型号 (CPN) 可选 终端客户 可选(对于 CM 为必需) 大写 - 对于每个 PO 项,只允许有一个 CRD。
- 对于同一 PO 编号下的每个 PO 项,项号不应重复,否则 PO 更改将失败
- 对于每个 PO,具有相同或不同 TI 器件型号的多个 PO 项都可接受
- 对于具有“终端客户”的 PO,同一 PO 编号下只接受同一终端客户的物料
- 数量应为 TI 标准包装数量 (SPQ) 的倍数,并满足 TI 产品目录中定义的最低起订量要求 (MOQ) 和最低商品价值 (MIV)
- 订单创建和变更流程图和要点:
- 已创建订单,但有问题
- 如果 CDP 与 TI 的价格协议 (PA) 之间存在价格不一致,则交由 TI 审核而无法完成订单
- 如果 CDP 正确,TI 将更新价格 - 无需客户采取任何措施
- 如果 TI 价格正确,客户将需要通过订单变更来更新 CDP,系统将指示价格不一致问题是否已解决
- 若要查看价格差异,请查看客户备货报表文件、价格差异选项卡
- 如果出现 SPQ/MOQ/MIV 错误,则不会创建订单,请更正数量并在创建订单时重新发送给 TI
- 已创建订单,但有问题
- 订单取消或更改的期限
- 更改订单窗口 (COW) 定义了不再授权进行更改或取消的时间段
- COW 规则取决于器件的类型
- 从 TI 的预计发货日期 (ESD) 开始计算
- TI 会拒绝 COW 内的所有更改,但 CRD 提前和价格更改除外
器件类型 更改期限 标准 (STD) 自预计发货日期起 30 天 自定义 (CST) 自预计发货日期起 90 天 不可取消不可退货 (NCNR) 无法取消
- 允许的订单更改类型
- 客户申请日期 (CRD) 延后或提前。
- PO 行项目价格更新
- PO 行项目数量减少
- PO 行项目取消
- 订单变更提示:
- 要增加 PO 行项目数量,请创建一个新 PO
- 已全部发货且带有出货前通知 (ASN) 的 PO 行项目无法更改
- PO 行项目或 PO 取消可能导致预计发货日期 (ESD) 丢失
- 在更改 CRD、价格或取消 PO 行项目时,保留 PO 行项目上的原始订购量
- 更改 CRD 时记住 COW
- 在 COW 内延后一次会产生拒绝和错误
- 客户需要通过更改订单来更新原始 PO 行项目的价格,获得新的有效价格
- 在订单变更申请中保持相同的 PO 和 PO 项目编号结构
- 汇款通知提示:
- 使用 TI 的财务发票编号
- 如果不可用,请使用通过 ASN 提供的交货单号或商业发票编号
- 提交客户引导表单后,TI 将提供客户付款人标识符
- 使用 TI 的财务发票编号
- 用于通过测试阶段的用户验收测试方案 (UAT):
- 客户完成自助服务测试方案 1.0–2.1 后,我们的 GBO 区域团队将向具有 API 密钥访问权限的管理员发送电子邮件
- 客户完成自助服务测试方案 1.0–2.1 后,我们的 GBO 区域团队将向具有 API 密钥访问权限的管理员发送电子邮件